大家好、 我需要帮助大家了解 BQ25570数据表的各个章节。
1) 1) 提到了冷启动的最小输入电压是在 VBAT < VBAT_UV 条件下进行测试的。
如果我的应用最初的 VBAT 大于 VBAT_UV、可以吗? (电池几乎充满电时) 
2) 为什么在80%的输入源电压下进行采样很重要?

3)与电池标记相关
如果我正确理解它、 当 VBAT 降至 VBAT_OK_HYST (最大值)以下时、将设置 VBAT_OK_PROG 标志 - 50mV 对吧?
这用于什么函数、我们为什么需要两个标志?

很抱歉、如果您有太多问题、因为我是电池管理新手、想要确保顺利进行。
感谢您为理解这一点提供任何帮助。 谢谢!