This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570冷启动运行条件

Guru**** 2504785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301734/bq25570-bq25570-cold-start-operating-conditions

器件型号:BQ25570

大家好、 我需要帮助大家了解 BQ25570数据表的各个章节。

1) 1) 提到了冷启动的最小输入电压是在 VBAT < VBAT_UV 条件下进行测试的。  
如果我的应用最初的 VBAT 大于 VBAT_UV、可以吗? (电池几乎充满电时)



2)  为什么在80%的输入源电压下进行采样很重要?

3)与电池标记相关

如果我正确理解它、 当 VBAT 降至 VBAT_OK_HYST (最大值)以下时、将设置 VBAT_OK_PROG 标志 - 50mV 对吧?  
 这用于什么函数、我们为什么需要两个标志?  


很抱歉、如果您有太多问题、因为我是电池管理新手、想要确保顺利进行。  
感谢您为理解这一点提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已找到问题2)和3)的答案:  

    2)    最大功率点 MPP 表示能量源产生最大功率的电压,表示为"开路输入源电压"的百分比。 例如、从数据表可以看出:"太阳能电池的 MPP 通常是开路电压的80%"

    3) VBAT_OK_PROG 和 VBAT_OK_HYST 是用户可编程的标志 、分别对应更严格的下限阈值和上限阈值、以向用户发出信号、开启或关闭连接的系统负载、防止对 MCU 造成损坏 (请参阅下图)

    剩下的是问题1)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="577966" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301734/bq25570-bq25570-cold-start-operating-conditions 1) 1) 提到了冷启动的最小输入电压是在 VBAT < VBAT_UV 条件下进行测试的。  
    如果我的应用最初的 VBAT 大于 VBAT_UV、可以吗? (电池几乎充满电时)
    [/报价]

    没关系。 施加 VBAT > VBAT_UV 的电池应使 VSTOR 具有比 VSTOR_CHGEN 更高的电压、因此不需要进入冷启动状态、充电器就可以直接跳到 正常升压充电状态。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Juan! 很高兴听到这个消息!  

    另外、我能否确认 VSTOR 和 VOUT 是否都可以用于提供负载? 我已阅读过数据表、但我不确定它们是指 VSTOR 是"内部"连接到 VOUT 负载、还是指我可以从外部直接将负载连接到 VSTOR?  

    如果这两个引脚都可用于为负载供电、有何差异?  

    感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    是的、两个引脚都可用于为负载供电。 VOUT 实际上用作 VSTOR 上的一种负载。 它使用 VSTOR 作为输入来输出稳定的电压。 VOUT 只是一个集成的 DC-DC 转换器、其它类似的负载可以连接到 VSTOR。

    VSTOR 是不受调节的、因此其电压可以随电池电压的变化而变化、而只要 VSTOR > VOUT 的调节电压、VOUT 就应该保持稳定。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复 Juan。 我懂了。  

    关于之前关于通过热插拔电池跳过冷启动状态的响应、我不确定输入源是否能提供  静态电流 = 50nA。 有时可能也没有输入。 在这种情况下、降压侧系统负载是否仍可以直接从电池汲取电流(当 EN'= 0且 VOUT_EN = 1时)?


    再次感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要电池电压高于 BAT_UV、降压侧系统负载就应该能够继续从电池汲取电流。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳