This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:I CAN't DO 四相降压转换模式。

Guru**** 2540140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304425/lm5170-q1-i-can-t-do-4-phase-buck-convert-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我已经关注了另一个论坛、

我还在图片下方设置、通过 LM5170-EVM 2ea (已在背面焊接一个铜带)

我们进行了一个实验、以通过模拟控制来检查降压模式下的转换器输出。

如果功率(输出)为1.3kW 或更高、则转换器将降低。

目标为2.0kW 输出。

我怎样才能解决它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您提到您正在关注另一个论坛。 您是否引用了另一个 e2e 主题?
    了解这方面的历史有助于更好地理解背景。

    从图中可以看出、你们用两个并联的 LM5170 EVM 来提供2kW 的输出功率、对吗?

    EVM 可能不适用于此应用、因为说明中提到的流入或流出12V 侧的最大电流为60A、这是720W 的最大功率。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复、

    这些 e2e 线程之后的 Im

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921520/lm5170-connection-to-two-lm5170-for-4-phase-design

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245676/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-3-phase-configuration/4709819?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5170%252525252525204%25252525252520phase#4709819

    你说:"最大功率是720W,我不明白。

    因为我知道 LM5170EVM 的每个通道的最大功率至少为500W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的澄清。
    这两个线程都是良好的参考、可实现正确的实现。

    关于最大功率、我从 EVM 用户指南中获取了以下信息:


    这就是我计算12V * 60A = 720W 的来源。
    您从何处获得每个通道能够提供500W 功率的信息?

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    我得到该信息为3。 LM5170-Q1数据表说明

    图片下方的图像。

    然后、在我尝试通过1 EVM 进行1kW 输出功率测试之前、请使用双通道。

    我插入测试报告、

    e2e.ti.com/.../2_2D00_Phase-1kW-EVM-Test.docx

    所以、您的意思是、

    如果我想知道2kW 的输出功率是、直接使用3 EVM (至少五相)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我想我发现了我们误解的来源。
    我同意 LM5170器件本身能够驱动此类 FET、以实现每通道500W 的功率、就像数据表中所说的那样。
    然而、LM5170 EVM 是完成的电路板设计、其构建并非为了充分利用 IC 的全部潜力。
    因此、由于外部元件限制、此 EVM 板的最大电流限制较小。

    如果需要2kW 的输出、则有必要使用2个 LM5170进行完整的新设计、其中每个 for 相位都可以支持500W 的功率、
    或者按照您的建议、并行使用更多预先设计的 EVM。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    我理解您的回答。

    但是我之前说过、共享1个 EVM 板1kW 功率输出测试...

    如何成功检查1kW 功率...?

    我想知道您对此有何看法、因为我认为该实验可以证明2kW 的输出。

    感谢您的阅读、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果我理解正确、初始主题中就指出这两个 EVM 会在输出功率为1.3kW 时关闭。
    您是能够在1kW 的功率下运行一个 EVM、还是需要对实现此输出功率所需的修改?

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    初始主题指出、这两个 EVM 将在1.3kW 的功率输出(四相)下有效。

    我需要在2kW 功率输出下运行两个 EMV。 所以我想知道如何解决这个问题、或者解决其中的问题。

    注意、我已经通过一个 EVM 检查了1kW 的功率输出。

    最棒的体验

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的澄清。
    EVM 规格中提到了700W (12V/60A)的功率限制。 因此、使用一个功率为1kW 的 EVM 将超出该 EVM 的设计范围。

    对于2kW 设计、需要使用第三个 EVM、或重建两个电路板以支持更高的额定功率。
    为了重新计算、请随意使用我们用于 LM5170的计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC205

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我们在度假,所以我无法回答。

    因此问题位置显示"已解决"

    您的平均值是  
    如果我要检查2kW 功率输出、

    使用3个 EVM 并行连接还是通过重新计算文件重新设计?
    如果我使用3个 EVM、如何设置跳线?
    您能给我一些图像吗?

    谢谢!

    此致、

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    3个 EVM 可支持180A 输出电流。

    我们 没有3个并行 EVM 的指南。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeng:

    幸会。

    这意味着3个 EVM 可支持180A

    因此、当我测试降压模式时、Vout = 14.5V =>最大功率输出是2.6kW

    对吧?

    呃……这里没有指南……听起来我很伤心……

    我是否遵循简单的" 2个并行 EVM"设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    你是对的。

    因此,当我测试降压模式时,Vout = 14.5V =>最大功率输出为2.6kW

    我认为可以并行使用3个 EVM。

    关注  图8-23. 六相120°交错配置 并 阅读 EVM 用户指南 、以了解跳线的功能。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我将尝试它...

    如果我没有通过测试、...

    谢谢你。

    此致、

    托尼·汉