主题中讨论的其他器件:LM5170、
我已经关注了另一个论坛、
我还在图片下方设置、通过 LM5170-EVM 2ea (已在背面焊接一个铜带)
我们进行了一个实验、以通过模拟控制来检查降压模式下的转换器输出。
如果功率(输出)为1.3kW 或更高、则转换器将降低。
目标为2.0kW 输出。
我怎样才能解决它。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
感谢您使用 e2e 论坛。
您提到您正在关注另一个论坛。 您是否引用了另一个 e2e 主题?
了解这方面的历史有助于更好地理解背景。
从图中可以看出、你们用两个并联的 LM5170 EVM 来提供2kW 的输出功率、对吗?
EVM 可能不适用于此应用、因为说明中提到的流入或流出12V 侧的最大电流为60A、这是720W 的最大功率。
此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
感谢您的答复、
这些 e2e 线程之后的 Im
你说:"最大功率是720W,我不明白。
因为我知道 LM5170EVM 的每个通道的最大功率至少为500W。
您好,Niklas
我得到该信息为3。 LM5170-Q1数据表说明
图片下方的图像。
然后、在我尝试通过1 EVM 进行1kW 输出功率测试之前、请使用双通道。
我插入测试报告、
e2e.ti.com/.../2_2D00_Phase-1kW-EVM-Test.docx
所以、您的意思是、
如果我想知道2kW 的输出功率是、直接使用3 EVM (至少五相)?
尊敬的 Tony:
我想我发现了我们误解的来源。
我同意 LM5170器件本身能够驱动此类 FET、以实现每通道500W 的功率、就像数据表中所说的那样。
然而、LM5170 EVM 是完成的电路板设计、其构建并非为了充分利用 IC 的全部潜力。
因此、由于外部元件限制、此 EVM 板的最大电流限制较小。
如果需要2kW 的输出、则有必要使用2个 LM5170进行完整的新设计、其中每个 for 相位都可以支持500W 的功率、
或者按照您的建议、并行使用更多预先设计的 EVM。
此致、
尼克拉斯
尊敬的 Tony:
感谢您的澄清。
EVM 规格中提到了700W (12V/60A)的功率限制。 因此、使用一个功率为1kW 的 EVM 将超出该 EVM 的设计范围。
对于2kW 设计、需要使用第三个 EVM、或重建两个电路板以支持更高的额定功率。
为了重新计算、请随意使用我们用于 LM5170的计算工具:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC205
此致、
尼克拉斯