请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 大家好、TI e2e 团队、
我有关于 UCD90160ARGCR 硬件设计更改的一个问题、我是否可以将以下屏幕截图中 BPCAP 引脚的 C484位置处的电容器从1uF (CAP_SMT_0603_1UF_16V_+/-10%_10%_X6S)更改为2.2uF (CAP_SMT_0603_2.2UF_10V_+/-10%_X7R)?
因为1uF 目前遇到了物料短缺问题。
非常感谢。
数据表中的硬件设计规则:

我的硬件设计: