This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:[咨询] UCD90160ARGCR 硬件设计问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306581/ucd90160a-consultation-ucd90160argcr-hardware-design-question

器件型号:UCD90160A

大家好、TI e2e 团队、

我有关于 UCD90160ARGCR 硬件设计更改的一个问题、我是否可以将以下屏幕截图中 BPCAP 引脚的 C484位置处的电容器从1uF (CAP_SMT_0603_1UF_16V_+/-10%_10%_X6S)更改为2.2uF (CAP_SMT_0603_2.2UF_10V_+/-10%_X7R)?

因为1uF 目前遇到了物料短缺问题。

非常感谢。

数据表中的硬件设计规则:

我的硬件设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是、2.2uF 没有问题

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的评论!!

    此致、

    L·P·雷