请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 你好
在电池 BMS 中、我们遇到了特性重叠问题、第5个 LED 旋转、始终与第4个 LED 一起亮起。
我们通过正确设置第5个 LED 来解决此问题、但现在出现了另一个问题:
-当我们按下 DISP 按钮并且 RSOC >80%时,第5个 LED 从未亮起
-如果我们发送一个 Mac 命令 LED 切换0x002B 而不是第5个 LED 打开。
你怎么能这样解释?
仅为方便起见、LED Config/DSG 阈值5为80
提前感谢
彼得罗