This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:LED 问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305802/bq4050-led-issue

器件型号:BQ4050

你好

在电池 BMS 中、我们遇到了特性重叠问题、第5个 LED 旋转、始终与第4个 LED 一起亮起。

我们通过正确设置第5个 LED 来解决此问题、但现在出现了另一个问题:
-当我们按下 DISP 按钮并且 RSOC >80%时,第5个 LED 从未亮起
-如果我们发送一个 Mac 命令 LED 切换0x002B 而不是第5个 LED 打开。

你怎么能这样解释?
仅为方便起见、LED Config/DSG 阈值5为80

提前感谢
彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prieto:

    请参阅 LED FAQ

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、如果我们只需要使用四个 LED、我将遵循这个建议。

    问题在于、我们需要5个 LED、但无论是在充电还是放电状态下、当 DISP 按下时、第5个 LED 在正常操作中都不会亮起。

    而是通过 LED 切换0x002B 命令开启、这会让我们的操作感到困惑。

    CNA 请告诉我,为什么测量仪表使用 LED 切换命令驱动它,而不是正常的显示使用?

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    您能否解释一下旋转第5个 LED 是什么意思?

    此外、我认为现在该主题有一个重复的线程、我们将对另一个线程进行响应。

    此致、

    怀亚特·凯勒