This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307473/lm5145-q1-lm5145-q1

器件型号:LM5145-Q1

上面的图是我们在下面给出的转换器设计的高侧和低侧 MOSFET 开关的示波器中得到的。  

栅极驱动器的开关信号中存在如此多的噪声。 要降低该噪声或无噪声信号、解决方案是什么? 以及开关中出现噪声的可能原因是什么。

此转换器专为24V 和30A 而设计。

MOSFET 器件型号: SQJA84EP-T1_GE3

请提供此电子邮件的正确回复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫洛尔·韦努  

    在测量开关噪声时、请确保您使用的是短接地引线。 请参阅 此处的示例

    然后、请尝试将 R53增加到~ 2-5欧姆、这会在提高 MOSFET 温度的同时降低开关速度。   

    - EL