This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117EVAL:TI-Spice 内部错误

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305062/lm5117eval-ti-spice-internal-error

器件型号:LM5117EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5117

我正在尝试在 TI-Spice 中对 LM5117进行仿真、因为其他 SPICE 模型给了我一个错误。 好的、现在我将尝试安装 TI-Spice、但在放入 TI 发送给我的 Access 代码时出现错误。 需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nipuna:

    您看到的是(-1)错误还是(-16)错误?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nipuna:

    出现错误(-1)还是错误(-16)?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (-16)、但我通过在%AppData%文件夹中放置一个新的配置文件来解决该问题。 我看到有人在该论坛中提供了正确的.config 文件。 之后它成功地安装了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nipuna:

    我很高兴您 能使其正常工作。 这是%AppData%/Cadence/PSpiceTIInstall?中的 TIPSpice.exe.config、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我替换了上述文件夹中的"TIPSpice.exe.config"文件、然后安装成功。 我从旧的 TI 线程获得该"config"文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我必须假设我的配置正常、因为我可以安装。

    我将通知其他用户并提供该文件。  

    感谢大家、祝您假期愉快、

    大卫