This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:bq25756的一些问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, LMG5200, CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297856/bq25756-some-questions-of-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: LMG5200CSD19531Q5A

您好、先生/女士:

请参阅以下问题。

1.反向模式时、Bq25756电源由电池供电并通过 SRN 引脚、但 SRN 引脚上有10欧姆电阻器、这是否影响内部 MOSFET 驱动能力?   

2. BQ25756是否可以驱动 GaN MOSFET? 例如 Ntreiva GAN3R2-100CBE?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    感谢您使用此部件。

    我会在一周结束时回到这里。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    1.这不会影响 MOSFET 驱动器的运行。 芯片仅在启动时使用 SRN 节点为驱动器供电。

    2. BQ25756不支持 GaN FET。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan 您好:

    我们注意到 BQ25756可以支持600kHz、但我们找不到合适的 MOSFET。

    您会为我们推荐一个吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    因此、很难找到能够支持 BQ25756整个电压范围的 FET。 对于 USB SPR 合约等低电压、  AON6380也可以正常工作。

    对于450KHz、我们还使用 SiR880BDP。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan 您好:

    感谢您的推荐解决方案。

    但我们仍然想选择 GaN FET、驱动 GaN FET 与硅 MOSFET 类似。

    您能否告诉我们为什么 BQ25756无法支持 GaN MOSFET?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    感谢您对此的耐心倾听。 我明天会回到你的身边。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    GaN 驱动器的泄漏很大程度上是 BQ25756栅极驱动器的泄漏。 栅极驱动器在高功率下无法实现高升压比。 例如、20V/5A 至40V/5A。

    如果电源较低、或者如果应用主要是降压/降压/升压应用、则可以使用 GaN FET。

    因此、我们不支持 BQ25756的 GaN FET。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan:

    感谢您的反馈。

    我们还找到了 LMG5200、它是否可以与 BQ25756配合使用?

    https://www.ti.com/product/LMG5200

    我们检查了  SiR880BDP 规范的另一个问题是、我们可以使用 CSD19531Q5A 代替 SiR880BDP 吗?

    https://www.ti.com/product/CSD19531Q5A

    请向我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    我们尚未使用 BQ25756测试 LMG5200、因此无法保证这会起作用。  

    CSD19531Q5A FET 将适用于此应用。

    此致、
    E·加洛韦