This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628690EVM-135:对 Fsw、纹波进行一定查询

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305575/tps628690evm-135-have-some-inquiry-for-fsw-ripple

器件型号:TPS628690EVM-135

专家、您好!

我们正在输入电压为5V、输出电压为0.475V 的条件下对其进行测试、并进行了一些调查。

您能核对一下并提供您对每一项的意见吗?

1) 1)经测量、开关在0.6A 至1.28A 的负载电流范围内出现了两倍。

  请检查此行为是否正常。

  

2) 2)当我们测试 EVM 时、我们可以看到当负载电流达到1.29A 时、模式从 PSM 变为 FPWM。

如果我们查看数据表上的图形、它似乎在大约0.5A 至0.7A 的范围内。

请确认阈值水平的规格是什么?

3)当负载增加时、开关频率增加到1.4A、但开关频率确认从1.4A 降低到更高。

当我们查看数据表时、会发现如果负载增加、Fsw 会增加并在超过2MHz 的温度下运行。

请检查开关频率1.6MHz ~ 1.7MHz 在超过1.4A 时是否正常工作。

4) 4)纹波测量值为30mV、不仅在瞬态负载下、而且在静态负载下、这高于我们认为的22mV 纹波规格。

可确保输出纹波在20mV 范围内工作的适用输出电容值是多少?

为了减少纹波、建议的输出电容器值或参考外设值是多少?

采用我们的产品非常重要。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您分享您的波形。

    本文对频率变化进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf 这是正常现象。  您具有非常小的占空比、根据 D/S 中的公式1、需要40ns 的导通时间。  这低于器件的最短导通时间、因此频率会降低。  随着负载增加、它将进一步降低。

    1.是的,这种脉冲可以发生在 PFM 中。  在 FPWM 模式下运行是否可以解决该问题?  您还可以尝试添加另一个输出电容器、以查看是否会改进该电容器。

    2.图中给出了几种情况的实例。  0.475V 输出电压是一种不同情况。  随着频率降低、PFM 进入加载将在更高的值上发生。  对于该器件的 DCS-Control 拓扑、转换负载大致等于 DCM/CCM 点。

    3.是的,这是正常的。  请参阅应用手册中的图4a。

    4.您的波形拾取了高噪声。  探头从耦合中拾取与 SW 节点变化一致的高振幅尖峰。  您可以使用低电感探头技术来测量看起来不到测量值一半的实际纹波。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我还有一个问题。

    1.如下面的波形所示、SW 引脚和 Vout 之间存在延迟。

      原因是什么?

    2.关于输出纹波。

    输出纹波通过电源轨专用探针测得。

    但是、纹波是在大约28mV 下测量的。

    您可以在上面的波形图像中看到它。

    您能否提供有关如何进行测量以便与数据表中的数据几乎相同的测量的详细信息?

    3.关于 PSM 模式和 FPWM 模式之间的输出纹波

    在 FPWM 模式下、纹波必须小于 PSM 模式下、但测量结果几乎相同。

    这是否也是探测技术问题?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您分享测试设置。

    我以前没有使用过这样的探头、而且这是不必要的。  从波形上看、我认为它会增加 SW 和 Vout 之间的延时时间。   

    照片太模糊、无法看到详细信息、但看起来好像使用低电感连接测量的是 Vout。  这对于测量纹波至关重要、而不会在测量中增加 ESL 引起的噪声。  此应用手册比较了测量纹波的不同技术: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25 

    3.测量会增加大量 ESL、从而主导峰峰值测量。

    克里斯