This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 转售

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TPS650330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306294/pmic-recommnedation

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

大家好、

您可以推荐用于汽车应用的 PMIC 吗?

适用于 V2L 逆变器高级工程、为 MCU (TMS320F28377S)供电。

输入:12V

输出:3.3V (I/O PWR)和1.2V (内核 PWR)  

++如果我们也有5V 的输出就更好了。

未指定负载电流要求、但该要求足以运行 MCU。

不是必需的、但具有电源正常特性的 IC 将是不错的选择。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

      如果您不能等待、也许可以选择"TPS650330-Q1汽车摄像头 PMIC"。  

      如果您可以再等2个月等待客户样片、以下德比会更好。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢推荐。  

    但是、由于这是汽车应用、我认为在冷启动的情况下、输入电压应至少为36V~μ V。

    在此、您能提供另一个建议吗?

    同时、我不清楚是使用 LDO 还是降压集成器件。 您能解释一下哪些更适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

      Derby 的输入电压高达35V 、 包括冷启动情况。 没有比这更  合适的 PMIC 了。

    谢谢!

    菲尔