请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S大家好、
您可以推荐用于汽车应用的 PMIC 吗?
适用于 V2L 逆变器高级工程、为 MCU (TMS320F28377S)供电。
输入:12V
输出:3.3V (I/O PWR)和1.2V (内核 PWR)
++如果我们也有5V 的输出就更好了。
未指定负载电流要求、但该要求足以运行 MCU。
不是必需的、但具有电源正常特性的 IC 将是不错的选择。
谢谢。