This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:两个并联的 TPS92200D2

Guru**** 2520840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS92200, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305706/tps92200-two-tps92200d2-in-parallel

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922054

我连接了两个 LED 驱动器是并联的、如原理图所示。
就像之前一样、我预计通过电阻器的总电流为1[A]、如以下公式所示:

I = I1 = I2
Vfb = Vfb1 = Vfb2
R2//R3 = R4
RT = R1 + R4 = 5.05
U = I * Rt =(I1 + I2)* 5.05

VFB = U *(R4/Rt)= 0.099 (根据数据表、在 VDIM 3.21[V]时基准电压将为99[mV]

VFB =((I1 * I2)* Rt)*(R4/Rt)= 2 * I * 0.05 = 0.099 [V]

I = 0.99[a]、因此约为1[a]

实际上、我得到的电流大约为0.906mA、这在损耗的作用下是合理的、PWM 为95%。
但是、我发现 卓越的是 VFB。 我测量的是0.056[V]、而不是0.099[V]。 我希望这接近、因为 PWM 为95%,

TPS92200D2不应该增加电流、直到达到 VFB 上的0.099 [V]?

我想我可以降低 R4、以查看电流是否增加、VFB 是否保持0.056[V]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以100%的占空比进行了检查、VFB 仍为0.056[V]。 VDIM = 3.3[V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能误解了数据表。

    可能 VREF = VFB_REF 、因此 FB 引脚上的电压不是99 [mV]。 不过、我仍然希望运算放大器将其推至99 [mV]

    我将电阻器直接连接到 GND、而不是 VFB (FB 引脚1)。 FB 上的电压为0[V]、因此我想由于电压未超过140[mV]、因此不会进入电压保护模式。
    仍然是最大电流小于1[A]。 如何增加电流? 如果电阻器直接连接到 GND、则每个驱动器的预期电流为1.5[A]。 甚至可能出现过流保护错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我忘记了这是一个降压 LED 驱动器、负载上的输出不能超过5[V]输入、因此5Ohm 负载消耗的电流不超过1[A]。 减小电阻会增大电流、似乎可以并联两个 LED 驱动器来对电流进行分压。 两个 DIM 引脚连接到同一个 PWM。

    @TI 可以确认可以并联 LED 驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个小时前我没有意识到这一点、但我发现 I1和 I2分别控制彼此的电流反向。 因此、测量两根电缆的组合可以确保电流平稳。 然而、在导线上测量电流会有很大的波动、因此会不断控制以补偿另一个控制器。

    我认为这会产生一些 EMI/EMC 问题、因此这似乎不是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    您无法  并行连接两个 TPS92200的输出。

    我能理解您为什么需要这样做吗? 您的输入电压、输出电压和输出电流要求是什么?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    嗯、还没有具体要求。 只是看着水会是可能的。 我现在知道不能并行连接两个加热器、因此我必须处理两个单独的加热器回路、或者仅连接一个、但最大输出除外。
    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    不用客气。 对于更大的输出、您可以查看 TPS922054 / TPS922055。

    此致、

    周老师