主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922054
我连接了两个 LED 驱动器是并联的、如原理图所示。
就像之前一样、我预计通过电阻器的总电流为1[A]、如以下公式所示:
I = I1 = I2
Vfb = Vfb1 = Vfb2
R2//R3 = R4
RT = R1 + R4 = 5.05
U = I * Rt =(I1 + I2)* 5.05
VFB = U *(R4/Rt)= 0.099 (根据数据表、在 VDIM 3.21[V]时基准电压将为99[mV]
VFB =((I1 * I2)* Rt)*(R4/Rt)= 2 * I * 0.05 = 0.099 [V]
I = 0.99[a]、因此约为1[a]
实际上、我得到的电流大约为0.906mA、这在损耗的作用下是合理的、PWM 为95%。
但是、我发现 卓越的是 VFB。 我测量的是0.056[V]、而不是0.099[V]。 我希望这接近、因为 PWM 为95%,
TPS92200D2不应该增加电流、直到达到 VFB 上的0.099 [V]?
我想我可以降低 R4、以查看电流是否增加、VFB 是否保持0.056[V]。