在我的 PCB 上、BQ24295不会在 VSYS 上提供电压、VSYS 只有在我连接电池时才有电压、在我断开电池后、系统将开始滑行、MCU 会由于低电压自行复位。
这是原理图:

我n´tn´t 了n´t Ω 应用 TS 电阻分压器(无意中、我没有添加它、因为我认为如果我是n´t Ω 要使用热敏电阻、那么我将需要电阻分压器)。 我n´t 在外部添加电阻分压器、但它也不起作用(我使用了10K/10k 电阻分压器、也使用5k1/10k 电阻分压器)。 我的确意识到:
如果 TS 引脚上没有电阻分压器、我发生了"热敏电阻故障"、其他一切似乎都正常(SYS 状态寄存器给了我10 00 1 1 0 0)、但故障寄存器将 NTC_FAULT 设置为1。
n´t 电阻分压器、我在寄存器上没有看到故障、但系统寄存器标记为00101100、所以它似乎现在没有检测到输入电压。
我´m 在启动时使用和不使用电池时电路能够正常工作、我怎么做了?
谢谢!!