This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295 VSYS 未提供输出

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306023/bq24295-bq24295-vsys-not-giving-output

器件型号:BQ24295

在我的 PCB 上、BQ24295不会在 VSYS 上提供电压、VSYS 只有在我连接电池时才有电压、在我断开电池后、系统将开始滑行、MCU 会由于低电压自行复位。

这是原理图:

我n´tn´t 了n´t Ω 应用 TS 电阻分压器(无意中、我没有添加它、因为我认为如果我是n´t Ω 要使用热敏电阻、那么我将需要电阻分压器)。 我n´t 在外部添加电阻分压器、但它也不起作用(我使用了10K/10k 电阻分压器、也使用5k1/10k 电阻分压器)。 我的确意识到:

如果 TS 引脚上没有电阻分压器、我发生了"热敏电阻故障"、其他一切似乎都正常(SYS 状态寄存器给了我10 00 1 1 0 0)、但故障寄存器将 NTC_FAULT 设置为1。

n´t 电阻分压器、我在寄存器上没有看到故障、但系统寄存器标记为00101100、所以它似乎现在没有检测到输入电压。

我´m 在启动时使用和不使用电池时电路能够正常工作、我怎么做了?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题似乎是、除非电池存在、否则不会出现 SYS、尽管电池应该是在输入电源可用的情况下出现的。 导致此行为的主要原因可能有几个、与输入功率限制和潜在的 SYS 负载有关。

    TS 电路主要用于确保安全充电、因此它不应对 SYS 轨产生影响、大多数情况下仅影响通过 BAT FET 的电流。 因此、我不认为 TS 是导致此行为的原因、但最好查看适合您应用的 TS 电路的最佳实现。

    根据您的 SYS Status reg、位3似乎表示 VINDPM 或 IINDPM 处于活动状态、这向我表明 DPM 正在限制我们从输入拉取的功率。 我还有其他一些关于其他背景的问题:

    • SYS 是否有负载连接、如果是、您希望它拉多大的电流?
    • 正在提供哪种类型的 VIN 电源(即电压)? 它是否有电流限制?
    • 如果可能、您能否在电池不存在时提供 VIN 和 SYS 的波形?
    • 当有电池时、您在 SYS 上看到了什么电压、您的电池处于什么电压?
    • 如果可能、您能否共享充电器的寄存器配置。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!,谢谢你的答复。 关于问题:

    SYS 是否连接了负载、如果连接、您希望其拉取多大的电流?
    是的、我将负载连接到 SYS、峰值时、它应该消耗大约2A (显然这是毫秒级)输出上的预期电流应该小于500mA

    正在提供哪种类型的 VIN 电源(即电压)? 它是否有电流限制?:
    Vin 是一款直流-直流降压@器、最大输出电压为5Vn´t 3A、除最大输出电流3A 外、它没有任何电流限制

    如果可能、您能否在电池不存在时提供 VIN 和 SYS 的波形?:

    当有电池时、您在 SYS 上看到的电压是多少?电池的电压是多少?:
    当我在插入电池的情况下确保 SYS 时、我看到与电池一样的电压(我已经使用了一些带电的电池、而另一些电池没有充满电、这大约为3.5、3.7和4.2V)

    如果可能、您能否共享充电器的寄存器配置。:
    当然、所有寄存器均如下所示:
    当我连接电池并将 Vin 与电池相连时、
    REG0:01011010
    REG1:00011011
    REG2:00011100
    REG3:00010001
    REG4:10110010
    REG5:10011100
    REG6:10010011
    REG7:01001011
    REG8:00101101
    REG9:00000000

    这是当我只连接了电池时:
    REG0:01011111
    REG1:00011011
    REG2:00011100
    REG3:00010001
    REG4:10110010
    REG5:10011100
    REG6:10010011
    REG7:01001011
    REG8:00000000
    REG9:00000000

    ´m 您问我如何使用寄存器、我意识到、在我连接电源后、输入电流限制设置为500mA、我不确定为什么、我认为它与输入检测有关(我断开了 D+和 D-) 我如何强制它使用3A limt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、

    如前所述、500 mA 电流限制可能是导致此行为的一个潜在原因。 尝试向 REG0写入不同的值、或放置一个 D+/D-分压器来对更高的限值进行编程。

    如何强制它使用3A limt?

    由于 D+/D-悬空线路、充电器似乎正在检测 SDP 源。 尽管您可以通过写入 REG0来更改此配置、但为了在默认情况下更改此配置、我建议在 D+/D-线路上放置一个分压器、以便在插入适配器时将会受到更高的输入电流限制。

    从 VIN 到 D+的分压器可以提供更高的输入电流。 这些电压表示可用于非标准适配器的分压器:

    此致、

    胡安·奥斯皮纳