主题: TPS25751中讨论的其他器件
尊敬的先生:
在寻找 USB-EPR 扩展功率范围(PD)双向转换器10S 锂电池充电解决方案时、我偶然发现了 TI 的"BQ25756"解决方案。 我对此有一些疑问:
1、输入电压范围按照5V/9V 进行计算,输出电压为30-42V,充电电流为650mA。 27W 是否适合此 IC 设计?
2.输入电压范围为5到15V、输出电压为30-42V、充电电流为250mA。 12W 是否适合此 IC 设计?
3.研究2. ICHG_REG 寄存器位(主机软件控制)、描述了"要使用 ICHG_REG 寄存器位设置最大充电电流、请写入 ICHG_REG 寄存器位。
充电电流限制范围为400 mA 至20、000 mA、具有50 mA /阶跃。 默认 ICHG_REG 设置为
最大代码、允许 ICHG 引脚限制硬件中的电流"
在8.3.4.1.1充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG))的数据表第24页。
最小充电电流限制为400mA? 如何将其设置为250mA?
此致、
王杰迪