This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:最低充电电流限制为400mA?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304568/bq25756-the-minimum-charging-current-is-limited-to-400ma

器件型号:BQ25756
主题: TPS25751中讨论的其他器件

尊敬的先生:

在寻找 USB-EPR 扩展功率范围(PD)双向转换器10S 锂电池充电解决方案时、我偶然发现了 TI 的"BQ25756"解决方案。 我对此有一些疑问:

1、输入电压范围按照5V/9V 进行计算,输出电压为30-42V,充电电流为650mA。 27W 是否适合此 IC 设计?

2.输入电压范围为5到15V、输出电压为30-42V、充电电流为250mA。 12W 是否适合此 IC 设计?

3.研究2. ICHG_REG 寄存器位(主机软件控制)、描述了"要使用 ICHG_REG 寄存器位设置最大充电电流、请写入 ICHG_REG 寄存器位。
充电电流限制范围为400 mA 至20、000 mA、具有50 mA /阶跃。 默认 ICHG_REG 设置为
最大代码、允许 ICHG 引脚限制硬件中的电流"
在8.3.4.1.1充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG))的数据表第24页。
最小充电电流限制为400mA? 如何将其设置为250mA?

此致、

王杰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giedi、

    感谢您使用此充电器。

    1.是的,充电器将适用于此应用。

    2.对于250 mA 充电电流,这是电池还是输入电源的限制?

    3.对于 USB-EPR、我建议使用 IAC_DPM 来限制充电电流。 IAC_DPM 设置会阻止充电器从输入中汲取大量功率。 要使用此模式、您需要将 IAC_DPM 设置设置为 USB 合约的最大电流。

    此外、要将 USB-EPR 与 BQ25756 PD 一起使用、我建议将输入感应电阻器更改为5mΩ、而不是2mΩ。

    我们还发布了 TPS25751。 此 IC 将管理 USB SPR 合同并控制 BQ25756。 我们在此处同时针对这两种 IC 提供了参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP41083

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢 您的答复。

    限制电池的250 mA 充电电流。

    充电电流限制范围为400 mA 至20、000 mA、具有50 mA /阶跃。 默认 ICHG_REG 设置为

      最大代码,允许 ICHG 引脚限制硬件中的电流",是设置输入 充电电流吗?

      我的设计结构与 PM41083相同。

      研究 PMP41083 、了解  Ichg (A)随输入功率变化的情况。  如何设置 10节电池的恒流250 mA。

    此致、

    王杰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    Re -研究数据表并确认 PMP41083。我知道用于限制 PD 电源以控制电池充电器电流的设计功能、对吗?

    默认设置 ICHG_REG 充电电流限制范围为400 mA 至20、000 mA、具有50 mA /阶跃。 如果充电电流限制已设置为

    400mA、 电池的充电器电流不能超过400mA。

    此致、

    王杰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giedi、

    您可以调节 ICHG 引脚上的电阻器、以减小流向250 mA 的电流。 充电器将在降压模式和升压模式下工作、但在低于400mA 运行时不会在降压/升压模式下工作。

    此致、
    E·加洛韦