主题中讨论的其他器件:TPS65994
请告诉我有关 PDC TPS65994的信息。
a.关于配置输入
#用于接收设备。
#data 通道用于以下情况
- USB2.0
- DP 交替模式(4通道)
- USB2.0 + DP 交替模式(4通道)
Vbus 输入电压应高达15V。
# 要为 F/W 实现 EEPROM。
在上述情况下、对于 ADCIN1/2 (配置输入)中指定的模式、"SafeMode"是否正常?
B.关于 GPIO4/5,
数据表显示在支持 BC1.2时连接"USB_HS"。
虽然需要接收电源、但是也不需要遵守 BC1.2标准。
在本例中、我可以直接将其连接到 GND、对吧?
此致、
平川市