This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:关于配置输入和 GPIO

Guru**** 1164630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305215/tps65994ad-about-config-input-and-gpio

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

请告诉我有关 PDC TPS65994的信息。

a.关于配置输入

 #用于接收设备。

 #data 通道用于以下情况

   - USB2.0
   - DP 交替模式(4通道)
   - USB2.0 + DP 交替模式(4通道)
 Vbus 输入电压应高达15V。

 # 要为 F/W 实现 EEPROM。

 在上述情况下、对于 ADCIN1/2 (配置输入)中指定的模式、"SafeMode"是否正常?

B.关于 GPIO4/5,
  数据表显示在支持 BC1.2时连接"USB_HS"。
  虽然需要接收电源、但是也不需要遵守 BC1.2标准。
  在本例中、我可以直接将其连接到 GND、对吧?

此致、

平川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirakawa:

    答:是的、这种"间隔模式"的无电蓄电池配置在这方面应该是可以的。

    b.您是正确的、如果不需要或不需要使用这些内容、请将它们绑定到地。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、
    我很抱歉。
    我真的不明白"无电电池配置"是什么意思、所以我无法理解您的回答。
    在我们的应用中、我们使用来自 USB-TypeC 端口的电源进行电路操作并为电池充电。 如前所述、还安装了 EEPROM。 是否应该将其设置为"SafeMode"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirakawa:

    在我们的应用程序中,我们使用 USB-TypeC 端口的电源进行电路操作和为电池充电。 如前所述、还安装了 EEPROM。 我是否应该将其设置为"SafeMode"?

    是的、这是建议。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    解决了。 谢谢!