我在 5kW D 类全桥逆变器设计中将 LMG1210RVRR 用作500kHz 的 GaNFET 驱动器。
当我将信号输出探测到上下侧 FET 时、会得到 噪声很大的波形。

这是我的布局。 顶部底层用白色圈起。 
是否有人具有此类器件的相关经验并能够识别噪声输出波形的来源?
为什么方波变得如此大的噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、
感谢您关于 LMG1210的问题。
考虑使用 GaN FET 和栅极驱动器实现 GaN FET 时、布局对于正确运行至关重要。 以下是 GaN 布局: 针对激光雷达应用优化栅极驱动器布局的资源。 这将为您提供一些有关一般 GaN 布局的良好信息。
请查看以下内容:
如果您有任何疑问、请告诉我您对此有何看法。
谢谢!
威廉·摩尔
嗨、
您能否分享他们正在评估的 Infineon 部件?
至于探针、其上的那些规格是正确的、但 PCB 的另一端决定了使用尖头与桶形探针。 如果您拆下塑料端盖并在其中添加尾纤接地回路、则可以将该特定探头配置为尖端和桶形探头。 下图显示了可能的情况。

另一个小段显示此设置的参考资料是本视频: Engineer It -如何测试电源-测量噪声
根据您的原理图、我没有看到任何明显的问题。
您能否分享 PWM 输入到 IC 的 IC 引脚的示波器捕获以及 VIN 和 VDD、以确保在栅极驱动器中获得良好的信号?
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔