This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 FET 驱动器的噪声输出

Guru**** 2502685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297146/lmg1210-noisy-output-from-lmg1210-fet-driver

器件型号:LMG1210

我在 5kW D 类全桥逆变器设计中将 LMG1210RVRR 用作500kHz 的 GaNFET 驱动器。
当我将信号输出探测到上下侧 FET 时、会得到 噪声很大的波形。  



这是我的布局。 顶部底层用白色圈起。


是否有人具有此类器件的相关经验并能够识别噪声输出波形的来源?

为什么方波变得如此大的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    考虑使用 GaN FET 和栅极驱动器实现 GaN FET 时、布局对于正确运行至关重要。 以下是 GaN 布局: 针对激光雷达应用优化栅极驱动器布局的资源。 这将为您提供一些有关一般 GaN 布局的良好信息。

    请查看以下内容:

    • 对于 HO/LO 的高电流信号的短迹线、驱动器应尽可能靠近 FET 放置。 为了承载这么大的电流、这些走线不应太细。
    • 自举二极管也应尽可能靠近 IC 放置。 BST 和自举二极管之间似乎有两个电容器(C33、C34)从 BST 到 GND。 他们在这里有什么用?
    • 您如何对输出信号进行这些测量? 对于该高频信号、尖端和接地筒探头的工作方式最好能最大限度地减小接地环路、并在栅极驱动器处测量这些信号以验证您看到的噪声?
    • 您是否还可以发送原理图以便我也可以验证布局上的器件?

    如果您有任何疑问、请告诉我您对此有何看法。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您是否能够为这种高噪声输出找到解决方案? 如果是、请分享您的调查结果。

    如果您未能解决此问题、您能否跟进我之前的问题、或者在您发现问题时向我提供更多见解?

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的邮件转发给我的工程师、以进行进一步调查。  

    我们正在测试 Infineon 的一个、他正在检查 德州的一个。
    如果我们有任何进展、我将返回并提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、请帮助进行评估。

    这是我们使用的正常探针。  

    这就是我们设计的 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能否分享他们正在评估的 Infineon 部件?

    至于探针、其上的那些规格是正确的、但 PCB 的另一端决定了使用尖头与桶形探针。 如果您拆下塑料端盖并在其中添加尾纤接地回路、则可以将该特定探头配置为尖端和桶形探头。 下图显示了可能的情况。  

    另一个小段显示此设置的参考资料是本视频: Engineer It -如何测试电源-测量噪声

    根据您的原理图、我没有看到任何明显的问题。

    您能否分享 PWM 输入到 IC 的 IC 引脚的示波器捕获以及 VIN 和 VDD、以确保在栅极驱动器中获得良好的信号?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您是否能够解决此问题? 如果是、请告诉我您的发现是什么。

    如果没有、请跟进我之前的问题或更新此问题的状态、以便我可以帮助您解决此问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未能确定任何有效的解决方案。
    我们将在这次12月重新制作 PCB、采用更好的布局、4层覆铜、最短的驱动信号路径、相同的阻抗等、以查看此问题是否仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    对于 GaN 产品、布局和 PCB 设计至关重要、因此这可以很好地帮助您解决这一问题。 如果此 PCB 修订版之后问题仍然存在、请回复此主题并更新、我可以进一步帮助您进行调试。 在此之前、我要将此主题标记为已解决、因为存在 PCB 布局问题。  

    如果您有任何其他问题、或在测试新 PCB 后问题是否仍然存在、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔