This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:GPC 工具上 ChemID 提交的所有迭代都会出现错误! |印度

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303479/bq34z100-g1-bq34z100-g1-all-iterations-of-chemid-submissions-on-the-gpc-tool-gives-errors-india

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426

我们正在尝试为 LFP 电池生成 ChemID、并已经尝试了多次、结果非常错误、 其结果会导致锂钴匹配。 是否可以分享最佳实践来识别化学物质? 我在手册中也注意到、可以将电池发送给 TI 以生成化学 ID 并进行匹配。  

典型输出如下所示:

化合物 ID 选择工具、版本=2.54

当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2
NumCellSeries = 8
VoltageColumn = 2
CurrentColumn = 3
温度列= 4
ElapsedTimeColumn = 1

最佳化学 ID:414最佳化学 ID 最大值 偏差百分比:18.54



具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于15%

化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0

警告:偏差高于建议水平。 需要为此电池释放新的化学 ID。 如需将电池特性说明发送至达拉斯、请联系您的 TI 代表


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 26.93
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 29.24
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 40.08
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 97.39
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 26.93
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 28.8
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 30.42
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 24.11
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 28.8
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 29.24
最佳通用 ID 3230
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    您能给我发送您的输入数据吗?

    下面链接的视频也可能对您有所帮助。

    通过在线 GPC 工具进行化合物 ID 匹配|视频| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在 OneDrive 链接上共享数据、还是有其他方法来共享文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    要上载文件、请在文本框底部单击"插入"->"图像/视频/文件"->单击框下的"上载"并选择所需文件。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../All-Files-and-REsults.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    查看输入数据后、电池充满电并完成放松后、学习周期似乎存在错误。

    正确的学习周期会更接近此值。

    另一个问题是配置文件中列出的列与 Excel 文件不一致。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将再次运行循环、以匹配系统配置的形状。 电池组随附电池管理系统(BMS)。 您是否建议我们在 BMS 已到位或没有 BMS 的情况下运行学习周期?

    此外、文档 SLVA725A 还包括以下内容:

    我构建文件的方式、  

    config.txt 文件显示正确。 Voltage 列为第3列、Current 4th、temp 5th、Elapsed Time 列为第2列。  

    我缺少什么吗?  

    或者我是否必须按顺序重新排列列:Voltage > Current > Temp > Elapsed Time?

    TLDR:  

    1.有 BMS 或没有 BMS 的循环运行?

    2.是否应将列重新排列为特定顺序? 或者 config.txt 文件是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    关于列、您是正确的、我的错。

    只要在学习周期中没有触发保护功能、就可以使用 BMS 运行该周期。

    此致、

    埃文