主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO
您好!
我对 bq78350 2.02有问题
连接的电池为15S6P LiFePO4电池、总共22.8Ah
电流比例因子为10。 在充电和放电过程中、使用了10A 电流、在 bqStudio 中将该电流正确报告为-1000和1000。
在放电期间、剩余容量和 RSOC 的计算非常有效。 此外、具有7% RSOC 的 EDV2同步点(x =~3500处的图表)几乎不会产生偏差。 因此、CEDV 参数的校准和计算已正确完成。
我已经使用了很多采用 bq78350构建的不同电池、从未遇到过像现在这样的问题:
在充电过程中、剩余电量上升到比应该低得多的水平。 与实际充电容量相比、我计算出了一个几乎完美且恒定的因子20。 如前所述、正确报告电流、并且容量变化应该只是一段时间内电流的总和、因此我不会想到会导致此情况的错误、无论是硬件配置还是软件配置。
我还检查了校准、CC 增益没有问题。 所有校准问题或其他事项都将以相同的方式影响充电和放电、因此我无法理解这是如何实现的。
这样进行了配置、RSOC 在有效充电终止时同步到100%。
请帮我解决这个问题。
此致
格奥尔格