This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:充电过程中的剩余容量/RSOC 错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302522/bq78350-r1-wrong-remaining-capacity-rsoc-during-charging

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

您好!

我对 bq78350 2.02有问题
连接的电池为15S6P LiFePO4电池、总共22.8Ah

电流比例因子为10。 在充电和放电过程中、使用了10A 电流、在 bqStudio 中将该电流正确报告为-1000和1000。
在放电期间、剩余容量和 RSOC 的计算非常有效。 此外、具有7% RSOC 的 EDV2同步点(x =~3500处的图表)几乎不会产生偏差。 因此、CEDV 参数的校准和计算已正确完成。

我已经使用了很多采用 bq78350构建的不同电池、从未遇到过像现在这样的问题:
在充电过程中、剩余电量上升到比应该低得多的水平。 与实际充电容量相比、我计算出了一个几乎完美且恒定的因子20。 如前所述、正确报告电流、并且容量变化应该只是一段时间内电流的总和、因此我不会想到会导致此情况的错误、无论是硬件配置还是软件配置。

我还检查了校准、CC 增益没有问题。 所有校准问题或其他事项都将以相同的方式影响充电和放电、因此我无法理解这是如何实现的。
这样进行了配置、RSOC 在有效充电终止时同步到100%。

请帮我解决这个问题。

此致
格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georg:

    请共享您的配置的.gg 文件以及您正在执行的测试的 BQStudio 日志、以便我们验证该行为。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    以下是导出文件和两个不同的日志文件:

    e2e.ti.com/.../export.csv

    e2e.ti.com/.../2072.log1.log

    e2e.ti.com/.../2500.log2.log

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georg:

    我认为您的配置中没有任何明显的东西会导致问题。 如果您打开了任何平滑处理位、我建议在测试中禁用它们、因为这会导致电量监测计以不同的速率进行库仑计数、 这就是电量监测计通过向 CC 注入电荷使 SOC 变得平滑的方式、我认为这可能会发生。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我尝试了不同的设置和禁用了平滑处理,但我仍然有相同的问题。 但我现在发现了另一个问题、您可以在随附的日志中找到它。

    电荷项收尾电流设置为150 (由于缩放、为1500 mA)。
    在日志中、您可以看到 VCT 出现在第46行。 充电终止电压正常、但电流远高于1500 mA 的限值(大约为18A)
    因此、错误的电流(正如因数20所示)不仅出现在这里、而且出现在充电时的库仑计数器处、还出现在充电终止测量处。

    仍然可以看出、在充电和放电期间正确报告了所有其他内容:Current 和 AverageCurrent 在所有情况下都会报告真实值。 放电期间的 coloumb 计数器计算总是正确的、但在充电期间不正确。

    此致、
    G·霍夫曼

    e2e.ti.com/.../08b_5F00_charge.loge2e.ti.com/.../08b_5F00_charge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我浏览了固件、发现有几个区域可能导致放电和充电之间的差异。 如果您将默认 SREC 文件重新上传至电量监测计、该问题是否会消失? 我怀疑数据可能存在一些损坏、是否可能在某一点测量仪表未自动检测到且手动选择了 BQZ 文件? 如果写入闪存时使用了错误的 BQZ、则可能会导致存储器损坏。

    此致、

    怀亚特·凯勒