This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:增大充电电流

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO, USB2ANY, BQ25792EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296575/bq25792-increasing-the-charging-current

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOUSB2ANY、、 EV2400

您好!

美好的一天!!

我们正在使用  BQ25792为电池充电、如上所述、4芯电池目前的充电电流为1A、但我们需要将充电电流增加2.5A 或3A、4S 电池可以在 没有任何软件支持的情况下使用。  

我们不使用 PD 控制器。 从适配器直接获得16V 电压。

您能否提供一些建议以将充电电流增加到2.5A 或3...?

谢谢。

B·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    遗憾的是、充电电流只能通过使用 I2C 主机写入 I2C 寄存器来增大。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我们尝试将数据写入寄存器(3h Charge_Current_Limit 充电电流限制第9.5.1.3节)。 我们可以从寄存器中读取数据、其中64等于1A。 我们想将其更改为2A、但无法对寄存器进行写入。

    我们正在使用 aardvark - Total phase 工具写入和读取寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们尝试在另一个偏移寄存器中写入数据时、我们可以读取和写入、但只有在特定偏移寄存器3h 中、我们无法写入数据。 您能为我们为什么无法在特定的寄存器上写入数据提供帮助吗?

    下面是总相位工具的图像、供参考。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

     我没有理由认为这个总相位应该不能写入该寄存器。   在 WD 计时器到期但默认到期时间为40秒后、该寄存器重置为默认值。 您能否查看示波器上的 SCL 和 SDA 线并确认是否是干净的脉冲?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们已经检查了 I2C 线路是否正常。

    也使用相同的 i2c 线在另一个偏移寄存器上写入数据、但运行良好。 因此、我认为 i2c 线路不存在问题。

     

    此致、

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    这很奇怪。  没有其他客户遇到此问题。  这是在 BQ25792EVM 上还是在您自己的电路板上?  如果是 EVM、是否可以使用 EV2400通信盒和 BQSTUDIO 软件或 USB2ANY 和 TI CHARGE GUI 写入该寄存器?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在自己的电路板上使用它。 但该工具工作正常、因为我可以在 BQ25792的另一个偏移寄存器上进行读取和写入?

    此致、

    Bharath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    如果您可以读取/写入其他16位寄存器、这一个应该没有不同。  我们没有任何其他客户存在此问题?  这是否会在多个 IC 上发生?  如果您将工具连接到 BQ25792EVM、是否可以更改 EVM IC 的充电电流?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我告诉过我们没有 EVM、因此我们要在自己的设计中使用它。 我可以读取和写入其他16位寄存器、我们厌倦了多个 IC。 但是、结果与我们无法在特定寄存器上写入的结果相同。

    如果我们读取其更改为默认值、那么我们可以进行写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    可惜,我没有建议。  如果您的工具可以写入其他16位寄存器、那么没有理由不写入充电电流寄存器。  寄存器(以及许多其他寄存器)复位为默认值的唯一时间是在 POR 时或 WD 计时器到期时、或者是否写入了 REG_RST 位。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在写入特定偏移寄存器3h 之前、是否需要遵循任何序列?

    接下来呢?

    此致、

    Bharath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    没有顺序。  如果您的 I2C 工具可以毫无问题地写入其他16位寄存器、则您的 I2C 工具没有理由不能写入充电电流。   请尝试其他工具。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已经厌倦了使用不同的工具、但无法编写寄存器此外、我们还知道输入电流限制寄存器也无法写入。 因此、我怀疑16位寄存器是否有写入问题。 请提供您的建议。

    为了便于您参考、我附上了原理图图像、请验证下面的电路图是否正确或需要更改。

    使用 以下电路可以在1A 电流下进行电池充电、但我们需要它来实现2.5A 或3A 电流。  

    谢谢。此致、

    Bharath Kumar D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    REGN 需要一个电容器。  建议使用4.7uF >= 10V。

    如果 WD 计时器到期、某些寄存器(如充电电流)会复位为默认值。  我假设你已禁用 WD、或者你正在定期写入 WD 位。  如果是、那么您的工具应该能够写入充电电流寄存器。  对该寄存器的写入没有其他限制。

    如果 EN_ILIM 位= 1、则输入电流限制寄存器被钳位到 ILIM_HIZ 电阻器设置的值。  您的电阻器似乎已将输入电流限制钳位至313mA?  最大输入电流限制寄存器设置为3.3A。 要将 ILIM_HIZ 设置为最大值、您可以将其直接连接到 REGN。  您可以在原理图中将 R120更改为0欧姆、将 R121更改为4.7V 电容器。

    此致、

    杰夫