主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 USB2ANY、、 EV2400
您好!
美好的一天!!
我们正在使用 BQ25792为电池充电、如上所述、4芯电池目前的充电电流为1A、但我们需要将充电电流增加2.5A 或3A、4S 电池可以在 没有任何软件支持的情况下使用。
我们不使用 PD 控制器。 从适配器直接获得16V 电压。
您能否提供一些建议以将充电电流增加到2.5A 或3...?
谢谢。
B·库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
美好的一天!!
我们正在使用 BQ25792为电池充电、如上所述、4芯电池目前的充电电流为1A、但我们需要将充电电流增加2.5A 或3A、4S 电池可以在 没有任何软件支持的情况下使用。
我们不使用 PD 控制器。 从适配器直接获得16V 电压。
您能否提供一些建议以将充电电流增加到2.5A 或3...?
谢谢。
B·库马尔
尊敬的 Jeff:
我们已经厌倦了使用不同的工具、但无法编写寄存器此外、我们还知道输入电流限制寄存器也无法写入。 因此、我怀疑16位寄存器是否有写入问题。 请提供您的建议。
为了便于您参考、我附上了原理图图像、请验证下面的电路图是否正确或需要更改。
使用 以下电路可以在1A 电流下进行电池充电、但我们需要它来实现2.5A 或3A 电流。

谢谢。此致、
Bharath Kumar D
尊敬的 Bharath:
REGN 需要一个电容器。 建议使用4.7uF >= 10V。
如果 WD 计时器到期、某些寄存器(如充电电流)会复位为默认值。 我假设你已禁用 WD、或者你正在定期写入 WD 位。 如果是、那么您的工具应该能够写入充电电流寄存器。 对该寄存器的写入没有其他限制。
如果 EN_ILIM 位= 1、则输入电流限制寄存器被钳位到 ILIM_HIZ 电阻器设置的值。 您的电阻器似乎已将输入电流限制钳位至313mA? 最大输入电流限制寄存器设置为3.3A。 要将 ILIM_HIZ 设置为最大值、您可以将其直接连接到 REGN。 您可以在原理图中将 R120更改为0欧姆、将 R121更改为4.7V 电容器。
此致、
杰夫