This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:使用 BQ25173进行设计

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B-Q1, BQ25170, BQ25173, BQ51013B, BQ24130, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301002/bq25173-designing-with-bq25173

器件型号:BQ25173
主题中讨论的其他器件: BQ51013B、BQ51013B-Q1 BQ25171-Q1BQ24130、BQ25170、 BQ51050B

团队、您好!

我们计划将充电器 IC BQ25173 用于我们的一个应用。
我们的要求还包括无线超级电容器充电器。
有人可以推荐无线超级电容器充电器 IC 吗?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    BQ51013B 无线电源接收器可用于为 BQ25173供电。

    该设计类似于 适用于电池充电器的无线电源解决方案中的 BQ51013B-Q1 + BQ25171-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
    感谢您的答复。
    我们是否 也可以将 BQ25173充电器用于锂离子电池?
    我们 的系统中既有锂离子电池、也有超级电容器、我们需要检查每个电池的性能以便最终确定最终产品。
    您能推荐一款能够为锂离子电池和超级电容器充电的线性/降压模式充电器吗?
    建议的充电器将连接到无线充电器 BQ51003YFPR 的输出。

    我们已经看到一些 能够为锂离子电池和超级电容器充电的充电器 IC、如 BQ24130。
    建议的充电器必须可进行 RC 配置、系统中没有任何 MCU 来驱动充电器中的 I2C 或 SMBus。

    该器件在充电时将不使用任何电源、因此 系统中不强制使用电源多路复用。

    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    我们是否可以 同时使用用于锂离子电池的 BQ25173充电器?

    Bill J -抱歉、没有、BQ25173仅用于超级电容器、不应与锂离子电池一起使用。

    建议的充电器必须可 RC 配置,我们没有任何 MCU 来驱动系统充电器中的 I2C 或 SMBUS [/quot]

    Bill J -您要寻找能够自动检测 SC 或 Li 的器件、或者是否要构建(更改 BOM)电路板以支持 SC 或 Li?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
    感谢您的答复。

    您需要的器件可以自动检测 SC 或 Li 或是否构建主板(BOM 更改)以支持 SC 或 Li?

    我们的系统中需要锂离子电池和超级电容器。
    因此、如果有一种适用于 sc 和 Li 的单芯片解决方案、这将会降低我们的 BOM 成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    抱歉、没有一个线性充电器可以同时充电。  

    但是 BQ25173 (SC)和 BQ25170 (Li)具有相同的封装和几乎相同的引脚排列。  可以选择支持两个器件的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
    感谢您的答复。
    是否有无线充电器可以同时接受来自线圈的无线电源和来自适配器的直流电源?
    其输出用于通过 BQ25173为锂离子电池或超级电容器供电。
    LTC4124 这种器件可以同时使用无线电源和直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    "是否有任何无线充电器可以同时接受来自线圈的无线电源和来自适配器的直流电源?" --法案 J -是的 BQ51013B ,见第37页的图9-11。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    AD 的 LTac4124是一款电池充电器、我们无需添加额外的电池充电器即可为锂离子电池充电。

    在 BQ51013B 的输出级中使用电池充电器时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    我们有无线电池电源充电器 IC、BQ51050B/51B / 52B。

    但在客户设计中、他们希望为电池和 SC 充电。  BQ51013B 在两种设计中可以相同、并且只需更改充电器部分。

    请注意、充电器器件具有相同的尺寸、相同的 PCB 只需略微更改外部 BOM 即可支持两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
     AD 的 IC LTac4124具有无线和 UCB 输入、我们可以使用任何输入为同一电池充电。
    但 BQ51050B 仅能通过无线方式为电池充电、这意味着它将启用或禁用 USB 充电器。
    请更正我的错误。
    如果不考虑 SC、TI 是否有  LTac4124这样的解决方案 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shibin

    抱歉、没有。   

    不具有支持无线充电的单个 IC 或支持直接电池充电的 USB 输入。