主题中讨论的其他器件: BQ51013B、BQ51013B-Q1 、 BQ25171-Q1、 BQ24130、BQ25170、 BQ51050B
团队、您好!
我们计划将充电器 IC BQ25173 用于我们的一个应用。
我们的要求还包括无线超级电容器充电器。
有人可以推荐无线超级电容器充电器 IC 吗?
正在查找您的回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们计划将充电器 IC BQ25173 用于我们的一个应用。
我们的要求还包括无线超级电容器充电器。
有人可以推荐无线超级电容器充电器 IC 吗?
正在查找您的回复
你好,Shibin
BQ51013B 无线电源接收器可用于为 BQ25173供电。
您好、Bill、
感谢您的答复。
我们是否 也可以将 BQ25173充电器用于锂离子电池?
我们 的系统中既有锂离子电池、也有超级电容器、我们需要检查每个电池的性能以便最终确定最终产品。
您能推荐一款能够为锂离子电池和超级电容器充电的线性/降压模式充电器吗?
建议的充电器将连接到无线充电器 BQ51003YFPR 的输出。
我们已经看到一些 能够为锂离子电池和超级电容器充电的充电器 IC、如 BQ24130。
建议的充电器必须可进行 RC 配置、系统中没有任何 MCU 来驱动充电器中的 I2C 或 SMBus。
该器件在充电时将不使用任何电源、因此 系统中不强制使用电源多路复用。
正在寻找您的回复。
你好,Shibin
我们是否可以 同时使用用于锂离子电池的 BQ25173充电器?
Bill J -抱歉、没有、BQ25173仅用于超级电容器、不应与锂离子电池一起使用。
建议的充电器必须可 RC 配置,我们没有任何 MCU 来驱动系统充电器中的 I2C 或 SMBUS [/quot]Bill J -您要寻找能够自动检测 SC 或 Li 的器件、或者是否要构建(更改 BOM)电路板以支持 SC 或 Li?
您好、Bill、
感谢您的答复。
您需要的器件可以自动检测 SC 或 Li 或是否构建主板(BOM 更改)以支持 SC 或 Li?
我们的系统中需要锂离子电池和超级电容器。
因此、如果有一种适用于 sc 和 Li 的单芯片解决方案、这将会降低我们的 BOM 成本。