This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:原理图检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297032/tps548a28-schematic-check

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件:TPS56637

您好

您可以帮助检查下面的 TPS548A28和 TPS56637原理图以及是否需要调整、谢谢

e2e.ti.com/.../tps548a28-tps56637.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我将回顾 TPS56637、Ryan 将审查  TPS548A28 电路。

    关于 TPS56637设计、

    输入电容 C619/C620额定电压为10V、不适用于12V 输入。 请使用额定电压较高的电容器。

    2.建议使用我们推荐的 LC 值。

    3.我们最近发布了 TPS56837、TPS56637的8A 版本、与 TPS56637引脚对引脚兼容、请另看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    看看 TPS548A28设计、  

    U59:  

    1.对 C598/C600/C601使用额定值较高的输入电容器、目前为6.3V、不适合12V 输入电压。  

     

    2.如果是600kHz FCCM,则该器件可以进行连接。

    3.如果需要,FB 网络目前的输出为5.1Vout,否则建议将其降低到目标的5V。  

    4.此器件要求 CFF 为139 pF、建议 RFF 为3.75 kΩ。  

    5.建议将 Rtrip 降低到4.22 kΩ 以具有更高的电流限制。  

    U67:

    1.对 C658/C659/C661使用额定值较高的输入电容器、该电容器当前为6.3V、不适合12V 的输入电压。

    2. 如果正确,则该器件为800kHz FCCM 进行连接。  

    3.该器件要求 CFF 为111 pF,建议 RFF 为2.27 kΩ。

    4.建议将 Rtrip 降低到3.92 kΩ 以具有更高的电流限制。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     关于 TPS548A28、您提到了 CFF 和 RFF。

      请告知 CFF 和 RFF 的确切位置。

    尊敬的 Miranda:

    关于 TPS56637、我修改了 U62。 是否有任何注释?  U43 U70  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    RFF 与 Cff 串联、并与高侧反馈电阻器并联。  

    对于 U59、它们穿过 R785;对于 U67、它们穿过 R834。  

    此致!
    瑞安