主题中讨论的其他器件:TPS56637、
您好
您可以帮助检查下面的 TPS548A28和 TPS56637原理图以及是否需要调整、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
我将回顾 TPS56637、Ryan 将审查 TPS548A28 电路。
关于 TPS56637设计、
输入电容 C619/C620额定电压为10V、不适用于12V 输入。 请使用额定电压较高的电容器。
2.建议使用我们推荐的 LC 值。
3.我们最近发布了 TPS56837、TPS56637的8A 版本、与 TPS56637引脚对引脚兼容、请另看一下。
大家好、Gareth:
看看 TPS548A28设计、
U59:
1.对 C598/C600/C601使用额定值较高的输入电容器、目前为6.3V、不适合12V 输入电压。
2.如果是600kHz FCCM,则该器件可以进行连接。
3.如果需要,FB 网络目前的输出为5.1Vout,否则建议将其降低到目标的5V。
4.此器件要求 CFF 为139 pF、建议 RFF 为3.75 kΩ。
5.建议将 Rtrip 降低到4.22 kΩ 以具有更高的电流限制。
U67:
1.对 C658/C659/C661使用额定值较高的输入电容器、该电容器当前为6.3V、不适合12V 的输入电压。
2. 如果正确,则该器件为800kHz FCCM 进行连接。
3.该器件要求 CFF 为111 pF,建议 RFF 为2.27 kΩ。
4.建议将 Rtrip 降低到3.92 kΩ 以具有更高的电流限制。
此致!
瑞安