主题中讨论的其他器件: TIDM-SOLARUINV
嗨、我将针对太阳能微型逆变器反激式转换器使用 SM72295MA IC 作为栅极驱动器、这与 TI 微控制器参考设计相同。 我无法从 gatedriver 获得输出。 触发我已验证的栅极驱动器输入的脉冲。 Vdd 时为5V、VCCA 转换时为12V。 请帮助我更正我的错误。 原理图作为附件。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、我将针对太阳能微型逆变器反激式转换器使用 SM72295MA IC 作为栅极驱动器、这与 TI 微控制器参考设计相同。 我无法从 gatedriver 获得输出。 触发我已验证的栅极驱动器输入的脉冲。 Vdd 时为5V、VCCA 转换时为12V。 请帮助我更正我的错误。 原理图作为附件。 
嘿 Derick、
感谢您关于 SM72295的问题。
如果您有任何疑问、请告诉我您通过我的问题得出的结果。
谢谢!
威廉·摩尔
感谢 William Moore 的回复。
我们使用的是 TI 微型逆变器(TIDM-SOLARUINV)原理图的参考设计。 不同之处在于、在参考原理图中、TI 使用了两个半桥(因为它们使用的是交错反激式)、但在我的原理图中、我仅使用了一个半桥。 TI 参考原理图如下所示: 
从 SM72295 数据表中、我了解对于 LOA、我们需要连接 VCCB、我们在当前原理图中没有连接该连接。 我们将相应地修改 PCB。 希望它会起作用。
谢谢!