This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:栅极驱动器不提供输出、请帮助

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDM-SOLARUINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299026/sm72295-gate-driver-is-not-giving-output-please-help

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: TIDM-SOLARUINV

嗨、我将针对太阳能微型逆变器反激式转换器使用 SM72295MA IC 作为栅极驱动器、这与 TI 微控制器参考设计相同。 我无法从 gatedriver 获得输出。 触发我已验证的栅极驱动器输入的脉冲。 Vdd 时为5V、VCCA 转换时为12V。 请帮助我更正我的错误。 原理图作为附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至栅极驱动器 IC 的输入脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Derick、

    感谢您关于 SM72295的问题。

    1. 您的输入 R89和 R90上的下拉电阻器的用途是什么? 该器件的输入端带有200k Ω 的内部下拉电阻器。 我们经常会在这里看到一个电容器作为 RC 滤波器、用于进行输入滤波。
    2. 显示的输入波形是否用于测量栅极驱动器 IC 引脚上的输入? 请注意、确保信号之间有死区时间、从而不会同时使两个输出都处于高电平并出现击穿。 根据该示波器捕获的规模、这里的这两个示波器看起来非常接近。
    3. OVS 引脚(引脚16)应连接到以 Vdd 为基准的电阻分压器。 目前您没有使用这种过压检测功能。
    4. 您是否考虑在此处使用我们的半桥驱动器?
    5. 您能否在栅极驱动器 IC 引脚上获取 HOA、LOA、VDD 和 VCCA 的波形捕获?

    如果您有任何疑问、请告诉我您通过我的问题得出的结果。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 William Moore 的回复。

    我们使用的是 TI 微型逆变器(TIDM-SOLARUINV)原理图的参考设计。 不同之处在于、在参考原理图中、TI 使用了两个半桥(因为它们使用的是交错反激式)、但在我的原理图中、我仅使用了一个半桥。 TI 参考原理图如下所示:

    从 SM72295 数据表中、我了解对于 LOA、我们需要连接 VCCB、我们在当前原理图中没有连接该连接。 我们将相应地修改 PCB。 希望它会起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Derick、

    看起来您是正确的、因为 VCCA 用于 A 的高侧、而 B 的低侧和 VCCB 用于 B 的高侧和 A 的低侧、因此两个通道都需要 VCCB 和 VCCA。

    如果您对我之前的问题有任何疑问或跟进、请告诉我您对此修改的发现是什么以及您是否有任何其他问题或跟进问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Derick、

    您是否能够解决此问题? 如果是、请告诉我、VCCA 和 VCCB 是否连接正常、或者您是否找到了其他解决方案。

    如果没有、请更新此问题的状态、以便我可以帮助您将其显示出来。

    谢谢!

    威廉·摩尔