This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计解决方案建议

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304569/power-design-solution-recommendations

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

您好!

我的客户正在寻找能够满足以下条件的解决方案:

  -输入电压: 4V ~ 60V
  -输出功率:50W
  -输出电压: 5V 或12V

问题1: 是否有器件或模块可以作为隔离型支持上述条件?

问题2. 是否有器件或模块可以作为非隔离型支持上述情况?

问题3: 如果您对上述条件具有合适的设计参考、请提供。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于这些规格、他们可以考虑采用隔离型反激式拓扑的 LM5155 (或 LM5156)。
    可在此处找到与此相关的参考设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP40555

    该设计适用于24W 输出功率、但可扩展至50W。

    如果您对此器件有任何问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    对于非隔离式解决方案、可以考虑 SEPIC 拓扑中的相同器件。
    此处的一个参考点是
    https://www.ti.com/tool/PMP31279
    (在这里、他们需要注意较高的输入电压范围、因此可以考虑为此使用 LM5156)

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢你的帮助。

    此设计适用于24W 输出功率,但可扩展为50W。

             您能否具体告诉我们需要修改哪些内容才能实现50W 的功率?

             电路中是否有任何部分需要注意发热?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    两种应用的电压要求是相同的、因此这里没有问题。
    要使输出功率加倍、请检查:
    -变压器:它是否可以支持峰值电感器电流而不进入饱和状态
    -输出二极管:它能支持输出电流吗?
    - FET:能否支持峰值电感电流
    -补偿网络:设计是否在新的最大负载下仍然稳定运行
    对于这些检查、请随时使用我们的快速入门计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    为了进一步避免产生热量、 最好采用具有足够铜空间进行散热的适当布局。

    此致、
    尼克拉斯