Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156
您好!
我的客户正在寻找能够满足以下条件的解决方案:
-输入电压: 4V ~ 60V
-输出功率:50W
-输出电压: 5V 或12V
问题1: 是否有器件或模块可以作为隔离型支持上述条件?
问题2. 是否有器件或模块可以作为非隔离型支持上述情况?
问题3: 如果您对上述条件具有合适的设计参考、请提供。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH:
感谢您使用 e2e 论坛。
对于这些规格、他们可以考虑采用隔离型反激式拓扑的 LM5155 (或 LM5156)。
可在此处找到与此相关的参考设计:
https://www.ti.com/tool/PMP40555
该设计适用于24W 输出功率、但可扩展至50W。
如果您对此器件有任何问题、敬请告知。
此致、
尼克拉斯
您好、JH:
对于非隔离式解决方案、可以考虑 SEPIC 拓扑中的相同器件。
此处的一个参考点是
https://www.ti.com/tool/PMP31279
(在这里、他们需要注意较高的输入电压范围、因此可以考虑为此使用 LM5156)
此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
感谢你的帮助。
此设计适用于24W 输出功率,但可扩展为50W。
您能否具体告诉我们需要修改哪些内容才能实现50W 的功率?
电路中是否有任何部分需要注意发热?
此致、
JH
您好、JH:
两种应用的电压要求是相同的、因此这里没有问题。
要使输出功率加倍、请检查:
-变压器:它是否可以支持峰值电感器电流而不进入饱和状态
-输出二极管:它能支持输出电流吗?
- FET:能否支持峰值电感电流
-补偿网络:设计是否在新的最大负载下仍然稳定运行
对于这些检查、请随时使用我们的快速入门计算器:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
为了进一步避免产生热量、 最好采用具有足够铜空间进行散热的适当布局。
此致、
尼克拉斯