主题中讨论的其他器件:, TL431
您好!
我在测试 UCC28740时遇到一些问题。 我们希望改进基于 UCC28740EVM-525的电路、以使其能够在24V 直流条件下工作。 在测试期间、我们发现使用24V 直流时输出端没有5V 电压。 我们逐渐增大了电压、当输入电压达到69Vdc 时、测试卡开始工作。 因此、我更换了引脚 VS 旁边的电阻器 R2、更改为10k Ω。 我对 VDD 进行了测试、发现 UCC28740处于故障保护状态。 然后、我在其他地方测试电压、当我再次测试 VDD 时、我发现其电压降至0V、而不是在7.75V 至21V 之间振荡。 我不确定此结果的具体原因;我怀疑这可能是由于 VS 引脚上的电流过大、但我在数据表中找不到有关测量 VS 电流的信息。
能否有人提供有关可能出现什么问题的见解、以及我如何修改电路以适应24V 直流电压?
提前感谢。