This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:引脚 VS 的电流限制以及 UCC28740在24VDC 时的工作

Guru**** 2510515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28740EVM-525, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297838/ucc28740-current-limitation-of-pin-vs-and-operation-at-24vdc-with-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TL431

您好!

我在测试 UCC28740时遇到一些问题。 我们希望改进基于 UCC28740EVM-525的电路、以使其能够在24V 直流条件下工作。 在测试期间、我们发现使用24V 直流时输出端没有5V 电压。 我们逐渐增大了电压、当输入电压达到69Vdc 时、测试卡开始工作。 因此、我更换了引脚 VS 旁边的电阻器 R2、更改为10k Ω。 我对 VDD 进行了测试、发现 UCC28740处于故障保护状态。 然后、我在其他地方测试电压、当我再次测试 VDD 时、我发现其电压降至0V、而不是在7.75V 至21V 之间振荡。 我不确定此结果的具体原因;我怀疑这可能是由于 VS 引脚上的电流过大、但我在数据表中找不到有关测量 VS 电流的信息。

能否有人提供有关可能出现什么问题的见解、以及我如何修改电路以适应24V 直流电压?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。 我正在处理这个问题、今天晚些时候我会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    -如果您只是将 R1更改为10千欧,并保持 R2相同的值,设备将立即进入 OVP,并处于保护状态。 您将分压因子 R2/(R1+R2)从0.2更改为0.75。 它将降低过压保护约4倍。

    -您需要做的是减少 R2"N"次,其中 N 是减少 R1的系数。 如果 R1现在是10K,则 N=105/10,R2*=R2/N。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。

    非常感谢您的答复;这有助于我了解 Vcc 的角色。

    我希望在24V 直流时使用 UCC28740。 起初,我想我需要改变 VS 的电压,所以我修改了电阻。 要在24V 直流时使用 UCC28740、我现在需要更改什么条件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您需要做的是更改 R1和 R2 (Vs 处的分压电阻器)。 如上所述、如果将 R1更改为10K、则需要以与从 EVM 原始值中降低 R1相同的因数来降低 R2。 请查看数据表中的第8.2.2.6节、您可以在其中找到定义这两个值的公式(请参阅下文)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。

    更换新的微电子控制器后、我根据您提供的两个公式重新计算。

    由于我们的最小输入电压为24Vdc、我计算出 RS1为27k Ω、RS2为7k Ω。 根据我的计算结果更换电阻器后、我测试了 Vdd 上的电压、发现它处于故障保护模式。

    我应该怎么做才能确保它在24V 直流电下正常工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    -如果最小输入电压发生变化(降低),转换器的设计也会发生变化。 该 EVM 旨在实现最小85VAC/120Vdc 的输入电压。 从120Vdc 到24Vdc 的递减相当可观、因此、变压器(Lm、NPS)、大容量电容器(CBULK)、RS1、RS2 (已讨论)的设计也将改变。

    -我建议使用 UCC28740产品文件夹中提供的电子表格设计计算器工具重新设计原理图(单击下方链接)。 在该计算器设计工具中、您需要输入输入、输出和开关规格(请参阅下图)。 您可以做的是使用 EVM 中指定的相同参数(如果您的设计基于该参数)并更改最小输入电压。 这些值如下图所示。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    UCC28740设计计算器

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。

    非常感谢您的答复;它为我们提供了极大的帮助。 但是、我们遇到了有关 TL431的新问题、我不确定它是否会影响您。 在反馈中、我们完全复制了 EVM 中的电路、如下图所示:

    在测试 TL431引脚基准和阳极上的电压时、我观察到类似这样的信号、引脚阴极和引脚阳极之间的电压如下:

    根据数据表上的数据、Vref 不应该一直等于2.5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、Vref 应为2.5V、阳极至阴极应约为5V。 您能否分享您的最终原理图以便进行更好的审阅?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。

    这是我们的最终原理图:

    初级绕组和次级绕组之间的比率为19:7、初级绕组和辅助绕组之间的比率为19:18。然后、我更换了引脚 VS 两侧的电阻器、并添加了一个22V 二极管齐纳二极管来保护引脚 Vdd、如图所示。 希望这对您有所帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我负责处理这个主题、今天晚些时候将回来与您联系。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eric、明天早上我会回到你的身边。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我们重新计算并发现公式中 VF 的值出错。 因此、我们替换了图中 R2和 R3的电阻值。 R2的新值为82千欧、R3的值为36.5千欧。 当输入电压为24V 直流时、电路成功运行。 然后我们尝试增加输入电压、因为我们需要电路在230VAC 的电压下运行。 直至219Vac、电路运行良好。 但在219Vac 时、我们观察到输出电压从5V 突然下降至0V。 我们怀疑 UCC28740可能已损坏、因此我们测试了引脚 Vdd 上的电压并获得了以下结果:

    Vdd 上出现问题似乎不常见。 但是、R2/(R2+R3)接近引脚 VS 的测试电压为0.3 (与 EVM 上的值类似)表明可能在其他地方存在问题。 您是否对问题的具体位置有任何见解?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们在测试期间未更改引脚 CS 的两个电阻器。 不过、稍后根据数据表公式、我们计算出 RCS 为0.214欧姆、RLC 为429.2欧姆。 这些值小于 EVM 上的电阻值。 您能否确认这两个值是否可行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果 R2=82K 欧姆且 R3=36.5K 欧姆,则新的过压系数 R3/(R2+R3)= 0.3 。 此值大于 EVM 的原始系数( R3/(R2+R3)= 0.2 )。 这可能会导致 Vinac 较高的 OVP。 如果 IC 在 Vdc=24V 下正确启动、R2设计正确。 根据您的值并考虑 OVP=5.20V 来计算 R3值。 R3= 49Kohm。 请尝试使用此新值。

    关于 RCS 和 RLC。 该值取决于 NPS、NPS 和 LP。 如果您更改了 EVM 中的这些值、我建议在新原理图中更新这些值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我们更换了变压器、新的 NPS 为19:7、NPA 上的匝数比为19:18、初级电感 LP 为82µH、变压器效率为70%。

    此外、我在 数据表上发现 Vovp 为4.6V。 我可以问一下 Vovp 是4.6V 还是5.2V 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    -Vovp=4.6V。 这是过压阈值(来自 VS 引脚)。

    -vov=5.2V。 这是 Vout (转换器的输出电压)处的过压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    以及 我们应该对 RLC 和 RCS 使用多大的电阻? 我们根据数据表中的公式计算出 RCS 为0.214欧姆、RLC 为429.2欧姆。 这两个电阻是否太小?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、使用变压器和 LP 的匝数后、RLC=0.171欧姆(考虑到 IOCC =2.5A (转换器进入 CC 模式时的过流值))、RLC=0.225欧姆。

    我建议为您的新设计更新 EVM 中的值。

    谢谢!