This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:使用 LED 驱动器为电阻负载供电

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304205/tps92200-using-a-led-driver-to-power-a-resistive-load

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS54201

我正在尝试构建电阻式加热器、但只有一些 LED 驱动器可用。

感觉 只将一个电阻负载放置在一个 LED 驱动器上不是一个好主意。 但我想了解会发生什么。
对于 TPS92200、反馈引脚 VFB 固定为99mV。 如果我将其与分压器匹配会怎样? 因此、如果 R1连接到 SW 输出、R2连接到 R1和 VFB、如下图所示。

遗憾的是、没有可用于 TPS92200的 SPICE 模型、但有一个适用于 TPS54201的 SPICE 模型。

理论上:Rtotal = 5+0.1 = 5.1 Ω、要获得通过 R2提供0.1V 的电压、我们应使 SW 具有大约5.1V 的电压、并通过电阻器提供1A 的电流。
VR2 = 0.1 (99mV)
由于分压器的原因、VR1 = Vsw 必须为5.1。 VSW *(R2/R2+R1)= 0.1
I = 5.1/5.1=1A

有些事情感觉不对、而仿真可以得出这样的结论。 它继续运行、但实际上没有发生任何情况。
将在电阻器之后添加一个二极管作为解决方案、或者是否有其他方法可以制作电阻加热器。

注意:5欧姆电阻器是许多并联的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    我目前不在办公室。 我会在下周一回来办公室的时候给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    可以使用 LED 驱动器来驱动电阻式加热器。 您可以将 TPS92200视为恒流源、将加热器电阻器视为负载。

    Unknown 说:
    理论:Rtotal = 5+0.1 = 5.1 Ω、要获得 R2的0.1V 电压、我们应该在 SW 上获得大约5.1V 电压、并通过电阻获得1A 电流。
    VR2 = 0.1 (99mV)
    由于分压器的原因、VR1 = Vsw 必须为5.1。 VSW *(R2/R2+R1)= 0.1
    I = 5.1/5.1=1A[/报价]

    我认为 SW 的意思是、这里是 C3和电感器连接在一起的位置。 我是对吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、您是对的、这就是我对 VSW 的意思。
    因此我完全不需要二极管、可以像在我的原理图中那样进行连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    不需要使用二极管(与加热器电阻器串联)、因为它会消耗额外的功率。

    此致、

    周老师