This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试构建电阻式加热器、但只有一些 LED 驱动器可用。
感觉 只将一个电阻负载放置在一个 LED 驱动器上不是一个好主意。 但我想了解会发生什么。
对于 TPS92200、反馈引脚 VFB 固定为99mV。 如果我将其与分压器匹配会怎样? 因此、如果 R1连接到 SW 输出、R2连接到 R1和 VFB、如下图所示。
遗憾的是、没有可用于 TPS92200的 SPICE 模型、但有一个适用于 TPS54201的 SPICE 模型。
理论上:Rtotal = 5+0.1 = 5.1 Ω、要获得通过 R2提供0.1V 的电压、我们应使 SW 具有大约5.1V 的电压、并通过电阻器提供1A 的电流。
VR2 = 0.1 (99mV)
由于分压器的原因、VR1 = Vsw 必须为5.1。 VSW *(R2/R2+R1)= 0.1
I = 5.1/5.1=1A
有些事情感觉不对、而仿真可以得出这样的结论。 它继续运行、但实际上没有发生任何情况。
将在电阻器之后添加一个二极管作为解决方案、或者是否有其他方法可以制作电阻加热器。
注意:5欧姆电阻器是许多并联的电阻器。
尊敬的 LucEE:
可以使用 LED 驱动器来驱动电阻式加热器。 您可以将 TPS92200视为恒流源、将加热器电阻器视为负载。
理论:Rtotal = 5+0.1 = 5.1 Ω、要获得 R2的0.1V 电压、我们应该在 SW 上获得大约5.1V 电压、并通过电阻获得1A 电流。
VR2 = 0.1 (99mV)
由于分压器的原因、VR1 = Vsw 必须为5.1。 VSW *(R2/R2+R1)= 0.1
I = 5.1/5.1=1A[/报价]我认为 SW 的意思是、这里是 C3和电感器连接在一起的位置。 我是对吗?
此致、
周老师