This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧开关的可用性相关的注意事项、

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304030/regarding-availability-of-low-side-switches

主题中讨论的其他器件:LM5068

您好!

 您能告诉我低侧开关的可用性状态吗?

要求:

支持60V 以上的电池电压、符合汽车应用要求。

负载电流应高达4A

支持过压和过流保护。

基于 PWM 的低侧开关。

如果您需要任何进一步的详细信息、请告诉我。

希望能尽快收到您的回复

此致、

Sangeeta K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeeta、

    感谢您的联系。

    您能否分享一些有关应用用例、最终产品的更多详细信息、以及为何高侧开关不工作?

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须驱动连接到电源的负载。  负载和电源不属于我们的设计。 在这种情况下、高侧开关不可行。 我们正在寻找低侧开关。 因此、请提供一些符合 上述要求的器件。

    此致、

    Sangeeta K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请查看 LM5068。 遗憾的是、我们没有符合汽车标准的低侧解决方案。

    此致  

    勒凯什