请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5068您好!
您能告诉我低侧开关的可用性状态吗?
要求:
支持60V 以上的电池电压、符合汽车应用要求。
负载电流应高达4A
支持过压和过流保护。
基于 PWM 的低侧开关。
如果您需要任何进一步的详细信息、请告诉我。
希望能尽快收到您的回复
此致、
Sangeeta K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.