主题中讨论的其他器件:LM5164
尊敬的 CC:
在 BMS 板中、我们使用了 LM5164 器件。 此电路专为12V/1A 而设计。 但标称电流仅为50mA。
在传导发射测试期间 、即使我们移除了 BMS PCB 负载(MCU 和其他外设)、该操作也会失败。 我们在输出端连接了固定的100欧姆电阻。
您能帮助 通过 CISPR 3类降压转换器吗? 我已经调整了输入 EMI 滤波器和输出缓冲器电路、但没有太大好处。
这是紧迫的,需要紧急解决。
请参阅随附的原理图以及故障频率范围和图。
e2e.ti.com/.../12V_5F00_1Amp-Dc_2D00_Dc-converter.pdf
e2e.ti.com/.../Conducted-emission-failed-at-535KHz-to-710-KHz-range.pdf
谢谢。此
致、 D·苏哈希