This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:CISPR-25 3类故障

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290705/lm5164-q1-cispr-25-class-3-failed

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

尊敬的 CC:

在 BMS 板中、我们使用了 LM5164 器件。 此电路专为12V/1A 而设计。 但标称电流仅为50mA。

在传导发射测试期间 、即使我们移除了 BMS PCB 负载(MCU 和其他外设)、该操作也会失败。 我们在输出端连接了固定的100欧姆电阻。

您能帮助 通过 CISPR 3类降压转换器吗? 我已经调整了输入 EMI 滤波器和输出缓冲器电路、但没有太大好处。  

这是紧迫的,需要紧急解决。

请参阅随附的原理图以及故障频率范围和图。

e2e.ti.com/.../12V_5F00_1Amp-Dc_2D00_Dc-converter.pdf

e2e.ti.com/.../Conducted-emission-failed-at-535KHz-to-710-KHz-range.pdf

谢谢。此

致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    感谢您的提问。 我来看看您的原理图。 同时、您能不能发送布局、这对于检查 EMI 性能至关重要。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。

    请参阅随附的 六层 BMS 板电源部分 ppt。

    请提出一些改进建议。 并且还建议对现有 电路板进行一些改进。

    非常感谢您尽早回复。

    谢谢。此

    致、 D·苏哈希 e2e.ti.com/.../4555 POWER-SECTION-LAYOUT .pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:  

    我对您的原理图有一个简短的问题。  

    RON 引脚的上迹线会到什么地方? 我无法在您的原理图中找到此组件。

    此外、请下载此 计算器 并填写您的运行条件、这样我们可以更好地了解对原理图/布局采取的最佳做法。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    其中有一个  RON 引脚的 ICT 测试点。

    我们尝试了所有以 xls 格式计算的值 、但没有任何改进。"

    谢谢。此

     

    致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:  

    请发送您已填写的计算器。

    此外、 我注意到您的电感器尺寸有点大。 您能否尝试使用其他可以使用更小尺寸的电感器? 有时配备大尺寸电感器会对传导发射产生负面影响、并实际导致某些电路无法通过。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:  

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果您需要帮助、请随时打开它。  

    谢谢!

    约书亚奥地利