This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:使用 TPS22917DBVR 调整 LED 电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303039/tps22917-led-voltage-adjusting-with-tps22917dbvr

器件型号:TPS22917

您好!

我需要使用  TPS22917DBVR 电源开关 IC 来控制具有 PWM 输入的 LED 的亮度。 对于特定的应用、我需要使用 PWM 在0-3.3V 直流之间调节 LED 电压、因此我想 为此使用 TPS22917DBVR IC。  TPS22917DBVR 是否适合此应用? 您能提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eray、

    我的理解是否正确、即您希望使用 PWM 信号切换 VIN 或 ON 引脚? 最短的高脉冲宽度是多少?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、我将使用 PWM 信号切换 th ON 引脚(例如、如果 VCC 为3.3V 且占空比为50%、则输出将为1.65V)。 PWM 信号频率是2kHz、但我可以调整它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eray、

    好的、那么 TPS22917就可以工作、但它的 Ton 时间相当长(从导通变为高电平时到输出的时间是输入的90%)、在120us 时、对于您的应用而言、上升时间将占用大约四分之一的脉冲。 我推荐具有快速 Ton 时间(TPS22910A、2us Ton 时间)的器件、以确保您的占空比准确反映在输出端。

    此外、如果您要尝试在输出端实现稳定的直流电压(即1.65V)、则需要在负载开关的输出端使用一个相当大的电容器。 我知道使用 LED 实现 PWM 调光的一种常见方法是只需在高频下输入 PWM 信号、用户的眼睛会将 占空比取平均值并将其视为亮度、因此您可能需要考虑每种方法的利弊权衡。

    谢谢。

    帕特里克