您好!
我需要使用 TPS22917DBVR 电源开关 IC 来控制具有 PWM 输入的 LED 的亮度。 对于特定的应用、我需要使用 PWM 在0-3.3V 直流之间调节 LED 电压、因此我想 为此使用 TPS22917DBVR IC。 TPS22917DBVR 是否适合此应用? 您能提供建议吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eray、
好的、那么 TPS22917就可以工作、但它的 Ton 时间相当长(从导通变为高电平时到输出的时间是输入的90%)、在120us 时、对于您的应用而言、上升时间将占用大约四分之一的脉冲。 我推荐具有快速 Ton 时间(TPS22910A、2us Ton 时间)的器件、以确保您的占空比准确反映在输出端。
此外、如果您要尝试在输出端实现稳定的直流电压(即1.65V)、则需要在负载开关的输出端使用一个相当大的电容器。 我知道使用 LED 实现 PWM 调光的一种常见方法是只需在高频下输入 PWM 信号、用户的眼睛会将 占空比取平均值并将其视为亮度、因此您可能需要考虑每种方法的利弊权衡。
谢谢。
帕特里克