This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:规格查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303021/lm5158-q1-specification-inquiry

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158

您好

我将使用 LM5158设计符合以下规格的直流/直流。

-spec-

输入:直流9~32V

输出:直流12.5V 2A

但在 WEBENCH 中、则表明它超出了允许的电流。

我想如果您查看产品说明书就能做到、如果可行、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于 LM5158设计、这些规格看起来对我有效。
    您是否计划实现反激式或 SEPIC 拓扑?

    另一种计算工具是快速入门计算器、我甚至会在 webench 上方推荐此计算器、因为它们使用更多输入、因此通常返回更准确的建议。
    此计算器可从以下产品页面下载:
    https://www.ti.com/product/LM5158-Q1#design-development

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    感谢您的答复。

    我计划实施 SEPIC。

    我将使用您发送给我的计算器来设计它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。
    如果您在 SEPIC 设计计算器方面有任何问题、敬请告知。
    与此同时、我将结束此主题。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯