请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5158-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5158
您好
我将使用 LM5158设计符合以下规格的直流/直流。
-spec-
输入:直流9~32V
输出:直流12.5V 2A
但在 WEBENCH 中、则表明它超出了允许的电流。
我想如果您查看产品说明书就能做到、如果可行、请告诉我。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢您使用 e2e 论坛。
对于 LM5158设计、这些规格看起来对我有效。
您是否计划实现反激式或 SEPIC 拓扑?
另一种计算工具是快速入门计算器、我甚至会在 webench 上方推荐此计算器、因为它们使用更多输入、因此通常返回更准确的建议。
此计算器可从以下产品页面下载:
https://www.ti.com/product/LM5158-Q1#design-development
此致、
尼克拉斯