Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994、 TPS65994QFNEVM
TPS65994目前在做Thunderbolt功能时,客户需要限流1.5A,实际我们在Application Tool里面Source PDO1里面的Maximum Current设置为1.5A、实测抽载到2.4A才保护 μ A、想确认下限制输出电流是否是在这边设置 μ A、另外如果设置正确 μ A、这样的行为是否正常?μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM
TPS65994目前在做Thunderbolt功能时,客户需要限流1.5A,实际我们在Application Tool里面Source PDO1里面的Maximum Current设置为1.5A、实测抽载到2.4A才保护 μ A、想确认下限制输出电流是否是在这边设置 μ A、另外如果设置正确 μ A、这样的行为是否正常?μ A
尊敬的 Ting:
您能否将此帖子发布在 E2E China 上以获得支持? 可通过 此处链接的网站找到该内容。 或通过以下网址: https://e2echina.ti.com/
谢谢。
字段
尊敬的 Ting:
我无法自行翻译上述问题。 据我所知、我可能会说错、E2E 中国接受了问题并将其发布在这里。
使用 google 翻译: 如果 TPS65994当前使用 Thunderbolt 功能、客户需要将电流限制为1.5A。 实际上、我们在应用工具中将拉电流 PDO1中的最大电流设置为1.5A、在保护之前测量的负载为2.4A。 我想确认输出电流限制是否在此处设置的范围内、如果设置正确、这种行为是否正常?
您的问题是否准确?
如果是、您可以共享.pjt 文件吗?
谢谢。
字段
尊敬的 Ting:
您有 FAE 吗? 向他们发送信息可能会更容易、因为他们可以相应地进行处理和发布。
这个问题看起来可能与开发的配置有关、因此我需要对您可能放置的任何设置进行点对点运算。
您是否有任何可以获取或共享的 PD 日志? 当使用 TPS65994QFNEVM 并以这种方式设置最大电流时、这是 PD 协议通告的唯一电流:

您能检查一下吗、并尝试在此处再次上传.pjt 文件吗? 您应该能够拖放到 E2E 框中、然后上传相应的内容。
谢谢。
字段
e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_TBT3_5F00_Source_5F00_NoSink_5F00_20230707.pjt
大家好,托尔森
我已上传.pjt 文件,请帮助再次检查,谢谢~
尊敬的 Ting:
我正在尝试重现您的问题、但我只看到最大值为1.5A。 但是、正如您所说的、您看到的是2.4A 而不是1.5A 的情况、这是正确的吗?
使用您的项目时、我注意到固件缺失、是这样吗? 您正在使用哪个固件版本?
使用工程文件、TPS65994QF EVM 和固件时、我会得到以下结果、其中 PD 器件设置的最大电流为1.5A

然后它接受该请求并发送 PS_RDY。
您是否有任何可以与我分享的捕获、电压、电流、PD 分析仪日志或 Saleae 捕获信息? 或者您能为我获得这些吗?
谢谢。
字段
尊敬的 Ting:
请尝试使用以下.bin 文件。 我还提供了.pjt、以防您需要在将来进行更改:
e2e.ti.com/.../ting_5F00_request_5F00_07DEC.bin
e2e.ti.com/.../ting_5F00_request_5F00_07DEC.pjt
这是从您发送给我的.pjt 派生的。 我有一个视频、但我无法将其下载到计算机上。
使用上述的.bin 文件时、电子负载现在不会变为2.4A。 但使用1.5A 供负载是可行的。
谢谢。
字段